2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée de déplacement étendue

Pour les entraînements et stores spéciaux, vous pouvez régler les durées de déplacement à l’aide de paramètres supplémentaires.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Durée de déplacement étendue

-Durée de déplacement étendue

Durée d’inactivité jusqu’au déplacement vers le haut (0 à 255, unité = 10 ms)

0

   

Temporisation démarrage (0 à 255, unité = 10 ms)

0

   

Temporisation décélération (0 à 255, unité = 10 ms)

0

   

Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de la lamelle vers le bas (0 à 255, unité = 10 ms)

0

   

Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de la lamelle vers le haut (0 à 255, unité = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?