2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Paramètres globaux pour retour d’état

Vous pouvez régler ici la temporisation du retour d’état de cet appareil et l’intervalle de temps entre plusieurs télégrammes de retour d’état.

S’il n’y a qu’un seul télégramme à envoyer, il est envoyé comme réglé dans le paramètre Temporisation de la réponse d’état pour tous les canaux. Si plusieurs réponses sont actives, les autres réponses seront envoyées aux intervalles de temporisation réglés par le paramètre Durée entre les réponses par canal.



Réglages étendus

Paramètres globaux pour retour d’état

 
 

Temporisation de la réponse d’état pour toute les sorties (0 à 255, unité = 100 ms)

0

 

Durée entre les réponses d’état par canal. (0 à 50, unité = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?