2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement après rétablissement de la tension du bus

À l’aide du paramètre Comportement après rétablissement de la tension du bus, vous pouvez définir la réaction du canal lors du rétablissement de la tension du bus et l’état de commutation :


Désactivé
La priorité reste désactivée. L’état de commutation du canal résulte des autres fonctions de niveau supérieur ou du comportement de commutation réglé après rétablissement de la tension du bus.


Activé, non actionné
La priorité est automatiquement activée lors du rétablissement de la tension du bus, et l’état de commutation est commuté sur Non actionné.


Activé, actionné
La priorité est automatiquement activée lors du rétablissement de la tension du bus, et l’état de commutation est commuté sur Actionné.


Comme avant la coupure de tension du bus
La priorité revient à l’état qu’elle avait avant la coupure de tension du bus. Si la priorité était précédemment active, le relais de sortie est commuté à l’état qu’il avait précédemment.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?