Objets de groupe du verrouillage du mode automatique
|
N° |
Nom |
Fonction d’objet |
Longueur |
Comportement |
Type de données |
|---|---|---|---|---|---|
|
64 |
Sortie maître 1+2 nom du canal |
Verrouillage mode automatique |
1 bit |
Reçu |
1.003 activer |
|
72 |
Sortie maître 1+2 nom du canal |
Retour d’état mode automatique |
1 bit |
Envoi |
1.003 activer |
Selon le réglage, le verrouillage automatique est activé ou désactivé lors de la réception d’une nouvelle valeur de télégramme :
-
« Verrouillage auto. » = « avec valeur d’objet 0 »
Si « Verrouillage auto. » = « 0 » : le verrouillage auto. est actif.
Si « Verrouillage auto. » = « 1 » : le verrouillage auto. est inactif. -
« Verrouillage auto. » = « avec valeur d’objet 1 »
Si « Verrouillage auto. » = « 0 » : le verrouillage auto. est inactif.
Si « Verrouillage auto. » = « 1 » : le verrouillage auto. est actif.
En outre, vous pouvez régler le comportement de l’entraînement à la fin du verrouillage automatique.
Vous pouvez aussi définir séparément la réponse de la commande automatique à la réception d’un télégramme de commande manuelle.