2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Réglage du type de store (pour stores uniquement)

Si vous souhaitez programmer la commande des lamelles pour un store, vous devrez définir votre type de store avant de commencer le paramétrage.

L’application distingue entre quatre différents types de stores, que vous pouvez reconnaître par la position de leurs lamelles lors du déplacement. Deux de ces types ont une position de travail définie mécaniquement. Ils peuvent être reconnus à la position inclinée des lamelles lors d’un déplacement vers le bas. La position de travail limite l’angle d’ouverture possible des lamelles, à moins que le store ne se trouve dans sa position finale inférieure.

Cela est réalisé à l’aide du paramètre Déplacement du store existant.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store

Réglages express pour store

 

Commande des lamelles

 

Déplacement du store existant

Fermé vers le bas / horizontal vers le haut

 

Incliné vers le bas / horizontal vers le haut

     

Fermé vers le bas / fermé vers le haut

     

Incliné vers le bas / fermé vers le haut

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?