2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Réglages express pour stores / volets roulants

Dans l’onglet Réglages express pour stores/volets roulants, vous pouvez définir des réglages de base et activer ou désactiver d’autres fonctions.

Pour commander les stores/volets roulants, vous pouvez régler la fonction de canal de l’appareil sur le mode de fonctionnement Store ou volet roulant. Maintenant, deux sorties seront toujours fusionnées dans un seul canal de store/volet roulant. Veuillez installer les entraînements conformément aux instructions d’installation.

Le mode de fonctionnement est sélectionné pour chaque sortie dans Définition des fonctions de canal :

Réglages généraux

Fonction de canal pour le maître/

Extension 1 / Extension 2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store

Réglages express pour store

...

Réglages généraux

Fonction de canal pour le maître/

Extension 1 / Extension 2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Volet roulant

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Volet roulant

Réglages express pour volets roulants

...

Veuillez installer les entraînements conformément aux instructions d’installation. Lors de la connexion du moteur, notez le sens de rotation approprié pour le déplacement vers le haut/bas.

Il existe de nombreuses variantes de stores pour l’usage intérieur et extérieur. Le canal permet de commander un moteur de store/volet roulant avec max. 1 000 VA. Un seul moteur par canal peut être connecté. Le moteur doit avoir un interrupteur de fin de course.


AVIS
À vérifier avant la mise en service :
les connexions de charge et l’ordre des appareils (Maître -> Extension 1 -> Extension 2) doivent correspondre à votre programmation ETS.
  • Connectez les moteurs de volets aux canaux de volets spécifiés dans l’ETS.
  • Connectez les charges aux canaux de commutation spécifiés dans l’ETS.
  • Si l’extension est prévue comme extension 1 (E1), connectez-la directement au maître.
  • Si l’extension est prévue comme extension 2 (E2), connectez-la à l’extension 1.
Une extension ne peut pas être mise en service si l’ordre des appareils ne correspond pas à votre programmation dans l’ETS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?