2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée de rotation des lamelles

La Durée de rotation des lamelles est le temps pendant lequel les lamelles réalisent un déplacement complet de 0 % à 100 % (ou inversement). La plage de réglage de l’angle d’ouverture dépend du type de store utilisé.

 

Type de store : Fermé vers le bas / horizontal vers le haut

Type de store : Incliné vers le bas / horizontal vers le haut

Type de store : Fermé vers le bas / fermé vers le haut

Type de store : Incliné vers le bas / fermé vers le haut

Position des lamelles 0 %

Ouverture horizontale

Ouverture horizontale

Fermeture en haut

Fermeture en haut

Position des lamelles 100 %

Fermeture en bas

Fermeture en bas

Fermeture en bas

Fermeture en bas

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

 

Commande des lamelles

 

Durée de rotation des lamelles (ouvert/fermé) (0,1 s à 25 s)

01:00

   

Étapes à exécuter pendant la rotation des lamelles (1 à 10)

10

Si la durée de rotation des lamelles à régler est trop courte pour être mesurée à l’aide du chronomètre, réglez d’abord une valeur approximative. Testez-la en envoyant des télégrammes d’étape.

Les commandes d’étape peuvent être utilisées pour faire tourner les lamelles de stores. L’angle d’ouverture des lamelles peut être modifié en petites étapes, par exemple pour éviter l’éblouissement dû à un changement de position du soleil.

En fonction de la Durée de rotation des lamelles dans un sens de déplacement, vous pouvez utiliser la durée d’étape afin de fournir à l’utilisateur un certain nombre d’étapes pour ouvrir ou fermer les lamelles. Le nombre d’étapes possibles varie en fonction de la durée d’exécution des lamelles.

Si la durée d’exécution des lamelles est de 2,5 s, par exemple, vous disposez d’un maximum de 15 étapes pour le déplacement à travers toute la plage d’ouverture des lamelles dans un sens (2,5 s/166 ms = 15 étapes).

Si vous ne souhaitez fournir à l’utilisateur que 5 étapes de lamelles, dans ce cas :

2,5 s/5 étapes = durée d’étape 0,5 s


Procédure de mesure des durées d’exécution des lamelles courtes :

  • Réglez une durée approximative et sélectionnez un grand nombre d’étapes. Il en résulte une durée d’étape. Exemple :
    Durée d’exécution des lamelles = 1 s
    Nombre d’étapes = 10 ; => durée d’étape = 100 ms.

  • Déplacez les lamelles en position fermée (position des lamelles 100 %). Pour les types de stores avec position de travail, il s’agit de la position finale inférieure.

  • Comptez les commandes d’étape : envoyez maintenant des commandes d’étape jusqu’à ce que le store se déplace vers le haut, et comptez les étapes requises.

  • Exemple : le store a besoin de 5 étapes pour se déplacer à travers la plage de réglage des lamelles. Avec la sixième étape, le store se déplace vers le haut.

  • Avec les valeurs définies pour la durée d’étape (durée d’étape par défaut : 100 ms), la durée d’exécution de la latte suivante est calculée : 100 ms x 5 étapes = 0,5 s.

  • Vous pouvez maintenant entrer cette valeur comme durée d’exécution des lamelles.


Procédure de mesure des durées d’exécution des lamelles longues :

  • Déplacez les lamelles en position fermée (position des lamelles 100 %). Pour les types de stores avec position de travail, il s’agit de la position finale inférieure.

  • Envoyez une commande de déplacement « vers le haut ».

  • Avant d’ouvrir le store, l’entraînement fait pivoter les lamelles en position ouverte (0 %). Mesurez la durée de cette rotation.

  • Arrêtez l’entraînement après la rotation.

  • Pour le type de store : Incliné vers le bas/horizontal vers le haut et le type de store : Incliné vers le bas/fermé vers le haut (avec position de travail), notez que la position des lamelles fermée n’est réglée que dans la position finale inférieure. Vous devez ensuite également ajouter la durée de rotation de la position de travail vers la position fermée.


NOTE: Pour les types de stores 1 et 3 (sans position de travail), le réglage de la durée d’exécution des lamelles affecte l’angle d’ouverture après un déplacement, puisque l’angle d’ouverture sélectionné (valeur en pourcentage de la position des lamelles automatique) est converti en durée de rotation proportionnelle pour les lamelles. Il en va de même pour la fonction de suivi des lamelles après un déplacement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?