2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Limites de la zone de déplacement

Pour certaines applications, par exemple dans le cas de fenêtres basculantes ouvertes ou de jardinières pour les fleurs en été, il peut être utile ou nécessaire de limiter temporairement ou définitivement la zone de déplacement possible.


AVIS
Les stores / volets roulants peuvent être endommagés.
  • Les stores / volets roulants peuvent se déplacer en dehors des limites de la zone de déplacement et dans toutes les fenêtres ouvertes. Pour cette raison, prenez en considération l’endroit où le déplacement de référence doit être réalisé (Calibrage).
  • Après un téléchargement ou un rétablissement de la tension du bus, un déplacement de référence est réalisé après l’initialisation, même si la fonction Déplacement de référence général est désactivée. Les stores / volets roulants peuvent se déplacer en dehors des limites de la zone de déplacement et dans toutes les fenêtres ouvertes. (Calibrage).
  • Après un téléchargement ou un rétablissement de la tension du bus, la limitation de la zone de déplacement peut être désactivée parce qu’aucun télégramme d’activation n’a été reçu.
  • Pour cette raison, prenez en considération l’endroit où le déplacement de référence doit être réalisé : le déplacement de référence après l’initialisation est généralement réalisé vers la position finale supérieure. Un déplacement de référence vers la position finale inférieure n’est réalisé que si le paramètre Position de référence est réglé sur en bas.
  • Les fonctions ayant une priorité supérieure, telles que la fonction de sécurité ou la fonction d’alarme, peuvent également commander des stores / volets roulants en dehors de la limitation de la zone de déplacement.

Si la limitation de la zone de déplacement est active, le fonctionnement manuel, les fonctions automatiques ou les appels de scénario peuvent seulement déplacer l’entraînement dans la limite définie. La limitation s’applique également aux commandes de déplacement des fonctions de priorité inférieure. Seule une fonction de niveau supérieur avec une priorité supérieure peut toujours être utilisée pour déplacer l’entraînement vers une position différente en dehors de la limite. Cela doit être pris en considération si la zone de déplacement doit être limitée en raison d’un obstacle. Les obstacles doivent être évités pendant le fonctionnement.

Vous pouvez activer les limites de la zone de déplacement individuellement pour chaque canal de sortie (libéré).

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Limites zone de déplacement

Désactivé

Activé

   

Limite de zone de déplacement

Immédiatement après le rétablissement de la tension du bus

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

Retour d’état limitation de zone

Désactivé

Activé

Une fois la fonction « Limites zone de déplacement » activée, le paramètre « Zone déplacement limite » apparaît. Vous pouvez définir ici quand et comment la fonction est activée pour le canal.

  • Immédiatement après le rétablissement de la tension du bus : la fonction devient active immédiatement après le rétablissement de la tension du bus ou après un téléchargement. L’entraînement ne peut se déplacer qu’entre les limites. Seule une fonction de priorité supérieure peut déplacer l’entraînement vers une position en dehors de la limite.

  • Avec valeur d’objet « 1 » : la valeur d’objet « 1 » active la limite. Si la valeur d’objet « 0 » est reçue, toute la zone de déplacement est réactivée.

  • Avec valeur d’objet « 0 » : la valeur d’objet « 0 » active la limite.

Un télégramme avec la valeur d’objet « 1 » désactive la limite. Dans le cas d’une activation par une valeur d’objet, un objet de groupe supplémentaire « Activer les limites de zone de déplacement », qui peut être utilisé pour activer et désactiver la limite, apparaît pour ce canal.


Vous pouvez régler les limites de la zone de déplacement à l’aide d’autres paramètres :

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Position de limite de déplacement

Zone limite en position supérieure

Zone limite en position inférieure

Si la limitation est active, l’entraînement se déplacera uniquement entre les limites. La limitation s’applique à toutes les commandes de déplacement à partir du fonctionnement manuel, aux fonctions automatiques, aux scénarios et aux commandes de déplacement à partir des fonctions de priorité inférieure. Il est possible de limiter la position supérieure ou la position inférieure.


Zone limite en position inférieure avec limite supérieure = 0 % (fixe) et limite inférieure = 25 %

Si la limitation est active, l’entraînement se déplacera uniquement entre les limites.

Si l’entraînement est en dehors des limites lorsque la limitation de la zone de déplacement est activée, il est automatiquement déplacé vers la limite la plus proche et s’y arrête.

Si un entraînement atteint ses limites de zone de déplacement, cela peut être signalé au bus via un objet de retour d’état. Les fonctions qui en dépendent, par exemple l’ouverture d’une fenêtre, peuvent maintenant être exécutées.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Position de limite de déplacement

Zone limite en position inférieure

 

   

Valeur limite supérieure en % (fixe)

0

   

Valeur limite inférieure en %

100 (0-100)

   

Position de limite de déplacement

Zone limite en position supérieure

   

 
   

Valeur limite supérieure en %

100 (0-100)

   

Limite inférieure en % (fixe)

0

La fonction de limitation de la zone de déplacement est souvent sélectionnée en été lorsque le rayonnement solaire est fort, afin d’éviter l’échauffement des pièces ou l’éblouissement des personnes. L’entraînement ne peut plus être déplacé manuellement jusqu’en haut, mais en cas de tempête, l’alarme météorologique déplacera le store vers la position de sécurité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?