2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

État hauteur

La position actuelle de l’entraînement est indiquée sous la forme d’une valeur comprise entre 0 et 100 %. L’objet d’état correspondant « Retour d’état hauteur » envoie la valeur sur le bus si l’entraînement a atteint une position fixée après un déplacement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?