2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Vous pouvez activer cette fonction individuellement pour chaque entraînement. Le comportement de l’entraînement en cas de coupure de tension du bus/rétablissement de la tension du bus et de téléchargement d’application est défini.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

-Réglages de sécurité et d’alarme

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Comportement en cas d’échec et de téléchargement

Désactivé

Activé

État du relais après la coupure de tension du bus

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

État du relais après le rétablissement de la tension du bus

Arrêter

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

Comme avant la coupure de tension du bus

   

Position hauteur rétablissement tension bus en %

0 (0-100)

   

Position lamelle au rétablissement de la tension du bus en %

0 (0-100)

   

État du relais à la fin du téléchargement

Arrêter

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

Comme avant le téléchargement

   

Position hauteur à la fin du téléchargement en %

0 (0-100)

   

Position lamelle à la fin du téléchargement en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?