2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Temporisation on

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Durée temporisation on

 
– Réglages de durée

Durée temporisation on

Activé

Désactivé

   

Fonctionne sur l’objet commutateur

Oui (Oui/Non)

   

Fonctionne avec objet de minuterie d’escalier

Non (Oui/Non)

   

Fonctionne avec objet de scénario

Non (Oui/Non)

   

Mode temporisation on

Non déclenchable

Possibilité de déclenchement

   

Durée temporisation on

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?