2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe de la fonction Limites de la zone de déplacement

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

68

Sortie maître 1+2 nom du canal

Activer limites de déplacement

1 bit

Reçu

1.003 activer

74

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état limitation de zone

1 bit

Envoi

1.003 activer

En outre, un objet de retour d’état, qui envoie au bus l’état de la fonction de limites de zone de déplacement, peut être activé.

La valeur de l’objet de retour d’état reçoit la valeur d’objet « 1 » dès que la limitation de la zone de déplacement devient active et que l’entraînement atteint la limite spécifiée.

  • Si l’entraînement se trouve déjà dans la limite spécifiée lorsque la limitation de la zone de déplacement est activée, l’objet de retour d’état envoie immédiatement la valeur d’objet « 1 ».

  • Si la zone de déplacement est laissée ou si la limite est annulée en raison d’une fonction de priorité supérieure, la valeur d’objet passe à « 0 ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?