2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durée d’éclairage d’escalier fixe

Avec Durée d’éclairage d’escalier fixe, vous pouvez paramétrer une durée d’éclairage d’escalier fixe pour chaque canal. La durée d’éclairage d’escalier peut être paramétrée entre 5 secondes et 1 heure. Cette fonction met à votre disposition l’objet Escalier fixe (1 bit).

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Durée d’éclairage d’escalier fixe

 
– Réglages de durée

Arrêt manuel

Activé

Pas actif

 

Prolongation

Non déclenchable

Possibilité de déclenchement

Se déclenchant et s’ajoutant

   

Nombre max. d’additions

2 (2-5)

   

Durée

2 min (5 s-1 h)

 

Nombre de préavertissements

0 (0-5)

 

Avertissement (5 à 255, unité = 1 s) avant la fin

20 (5-255)

   

Astuce : la durée d’éclairage d’escalier doit être supérieure ou égale à la durée de démarrage du pré-avertissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?