2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité

Si la sortie de l’actionneur est commutée sur une nouvelle position de commutation par une fonction de niveau supérieur pendant une durée de temporisation active, le relais commute immédiatement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?