2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Noms des scénarios

Ce paramètre est utilisé pour définir la vue de numérotation des scénarios pour l’utilisateur dans l’ETS. Soit Adresse scénario 1 – 64 soit Adresse scénario 0 – 63. Les valeurs sur le bus sont toujours 0 – 63.

Réglages étendus

Réglages généraux pour le scénario

 
 

Nom des scénarios (Les valeurs sur le bus sont toujours 0-63)

Adresse scénario 0 – 63

     

Adresse scénario 1 – 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?