2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Commutation

Vous pouvez choisir entre les modes de commutation Commutation et Clignotant. En mode Commutation, le relais s’ouvre et se ferme en fonction du télégramme KNX et du réglage du mode contact.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 
 

Mode commutation

Commutation

Clignotement

 

Mode contact

Normalement ouvert

Normalement fermé

Les réglages de la Sortie 1 sont décrits ci-après, mais s’appliquent également à toutes les sorties.

Si vous sélectionnez le mode de commutation Commutation pour la sortie 1 sur le maître, un canal ETS nommé Sortie maître 1 - commutateur + nom du canal sera créé. Tous les objets de groupe pour cette sortie sont situés ici.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?