2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe du mode automatique du store/volet roulant

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

60

Sortie maître 1+2 nom du canal

Déplacement en mode automatique

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/fermeture

61

Sortie maître 1+2 nom du canal

Arrêt/passe en mode automatique (store)

1 bit

Reçu

1.007 étape

61

Sortie maître 1+2 nom du canal

Arrêt en mode automatique (volet roulant)

1 bit

Reçu

1.007 étape

62

Sortie maître 1+2 nom du canal

Position hauteur en mode automatique

1 octet

Reçu

5.001 pourcentage (0...100 %)

63

Sortie maître 1+2 nom du canal

Position de lamelles en mode automatique (store)

1 octet

Reçu

5.001 pourcentage (0...100 %)

Les objets de groupe pour le fonctionnement manuel et le mode automatique ont la même priorité. L’entraînement exécute toujours la commande reçue en dernier sur l’un des objets.

À l’aide de paramètres et d’objets, vous pouvez modifier le fonctionnement des deux options de commande. Vous avez également la possibilité de définir l’influence réciproque de la commande manuelle et de la commande automatique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?