2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Indicateur de défaillance

L’indicateur de défaillance de l’appareil peut être activé dans l’ETS. L’indication de défaillance est réalisée à l’aide de deux objets de groupe.

Réglages étendus

État de fonctionnement de l’appareil

 
 

Activation des sorties pour l’indication de défaillance

Désactivé

     

Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?