2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prolongation

Si vous souhaitez redémarrer la durée d’éclairage d’escalier avant qu’elle ne se soit écoulée ou ajouter une durée d’éclairage d’escalier, vous devez sélectionner la durée d’éclairage d’escalier Possibilité de déclenchement, Se déclenchant et s’ajoutant ou Se déclenchant à la valeur supérieure. La durée d’éclairage d’escalier est ensuite redémarrée ou ajoutée à l’aide d’un autre télégramme « 1 ».


Prolongation = Possibilité de déclenchement

Une fois qu’un nouveau télégramme avec la valeur d’objet « 1 » a été reçu, la durée d’éclairage d’escalier est redémarrée.


Prolongation = Se déclenchant et s’ajoutant

Une fois qu’un ou plusieurs nouveaux télégrammes avec la valeur d’objet « 1 » ont été reçus, la durée d’éclairage d’escalier est ajoutée à la durée d’éclairage d’escalier précédente. Le nombre d’ajouts peut être réglé. Vous pouvez paramétrer un maximum de 5 ajouts de durée d’éclairage d’escalier.

Par exemple, vous pouvez ajouter la durée d’éclairage d’escalier en appuyant plusieurs fois sur un bouton distinct.


Prolongation = Se déclenchant à la valeur supérieure (uniquement pour durée d’éclairage d’escalier = variable)

Une fois qu’un nouveau télégramme a été reçu, la durée d’éclairage d’escalier est redémarrée avec la valeur supérieure.


Prolongation = Non déclenchable

Cependant, si la durée d’éclairage d’escalier n’est pas déclenchable, le relais s’éteindra exactement au moment où la durée se sera écoulée.

Si la fonction Arrêt manuel est activée, la minuterie d’escalier peut être arrêtée par un télégramme « 0 ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?