2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction d’alarme

Dans le cas d’une alarme, la fonction d’alarme peut être utilisée pour régler chaque canal sur un état d’alarme souhaité. La sortie est désactivée pour le fonctionnement ultérieur. Seule une fonction de niveau supérieur avec une priorité supérieure peut toujours être utilisée pour commuter la sortie à un état différent.

Vous pouvez activer la fonction d’alarme individuellement pour chaque canal de sortie.

La fonction d’alarme peut être paramétrée ici pour chaque canal.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Fonction d’alarme

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction d’alarme

Désactivé

Activé

Alarme

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

Comportement au début de l’alarme

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

   

Position hauteur au début de l’alarme en %

0 (0-100)

   

Position lamelle au début de l’alarme en %

0 (0-100)

   

Comportement à la fin de l’alarme

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant l’alarme

Accepter la position automatique actuelle

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?