2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction verrouillage

À l’aide de la fonction verrouillage, vous pouvez déplacer un store/volet roulant vers la position de verrouillage souhaitée. L’état du canal de sortie ne peut pas être modifié par d’autres commandes de contrôle tant que le verrouillage est actif. Seule une fonction de niveau supérieur avec une priorité supérieure peut toujours être utilisée pour déplacer l’entraînement vers une position différente.

Vous pouvez activer la fonction verrouillage individuellement pour chaque canal de sortie.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Fonction verrouillage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Fonction verrouillage

Désactivé

Activé

 

Verrouillage

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

État signal de verrouillage

Désactivé

Activé

   

Comportement au début du verrouillage

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

   

Position hauteur au début verrouillage en %

0 (0 – 100)

   

Position lamelle au début verrouillage en %

0 (0 – 100)

   

Comportement à la fin du verrouillage

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant le verrouillage

Accepter la position automatique actuelle

   

Comportement après le téléchargement

Désactivé

Activé

Comme avant le téléchargement

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

Une fois que la « Fonction verrouillage » et l’ « État signal de verrouillage » ont été activés, de nouveaux objets de groupe sont disponibles pour le canal.

Vous pouvez activer et désactiver un verrouillage de canal à l’aide de l’objet de verrouillage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?