2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe pour indicateur de défaillance

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

27

Maître

Défaut - interne

1 bit

Envoi

1.001 Commutation

28

Maître

Défaut - externe

1 bit

Envoi

1.001 Commutation

L’objet Défaut – interne signale des défauts internes de l’appareil détectés lors de l’autotest. L’outil de mise à jour du micrologiciel de l’appareil Schneider Electric peut être utilisé pour diagnostiquer le défaut à l’aide de la fonction de diagnostic intégrée.

L’objet Défaut – externe signale des défauts d’installation externes. L’outil de mise à jour du micrologiciel de l’appareil Schneider Electric peut être utilisé pour diagnostiquer le défaut à l’aide de la fonction de diagnostic intégrée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?