2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activation du fonctionnement manuel

Le fonctionnement manuel peut être désactivé sur l’appareil dans l’ETS. Cela signifie que le fonctionnement sur l’appareil n’est plus possible.

Réglages étendus

Réglages fonctionnement manuel

 

L’activation du fonctionnement manuel sur l’appareil est

Non autorisé

   

Autorisé

Le fonctionnement manuel est autorisé par défaut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?