Type de store : Incliné vers le bas / fermé vers le haut
(Avec position de travail)
-
Déplacement vers le haut :
lamelles fermées vers le haut (position des lamelles 0 %) -
Déplacement vers le bas :
lamelles inclinées vers le bas en position de travail (position des lamelles en position de travail) -
Les lamelles sont fermées lorsque la position finale inférieure est atteinte
(position des lamelles 100 %) -
Plage de réglage possible de l’angle d’ouverture des lamelles :
0 % à la position de travail si le store n’est pas en position finale inférieure
0-100 % si le store est en position finale inférieure
Le paramètre Position lamelle après déplacement en % vous permet de définir le comportement des lamelles après un déplacement pour le canal.
Vous pouvez utiliser le paramètre Position lamelle existante pendant déplacement vers le bas en % afin de régler l’angle d’ouverture pour la position de travail.