2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Clignotement

Le mode de commutation Clignotant ouvre et ferme alternativement le relais. Vous pouvez définir le comportement de clignotement pour chaque canal. La vitesse de clignotement est définie à l’aide du paramètre Intervalle de clignotement. Le cycle de clignotement commence par un relais fermé.

En outre, vous pouvez régler le rapport entre relais fermé et ouvert pendant une durée de clignotement en 3 étapes. Vous pouvez réduire les intervalles de clignotement à un nombre défini pour protéger le relais. Vous pouvez également préciser l’état dans lequel le relais sera commuté après le nombre défini d’intervalles de clignotement.


IMPORTANT: Des durées de commutation courtes ne doivent pas être paramétrées sous charge (voir les données techniques de la sortie de commutation).

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 

Mode commutation

Clignotement

Comportement actionné/non actionné

Clignotant / relais ouvert

Clignotant / relais fermé

Relais ouvert / clignotant

Relais fermé / clignotant

 

Intervalle de clignotement

5 s

(5 s-60 s)

 

Proportion ouvert / fermé

Égal (50/50 %)

Ouverture courte / Fermeture longue (20/80 %)

Ouverture longue / Fermeture courte (80/20 %)

 

Nombre défini d’intervalles de clignotement (0 à 255, 0 = clignotement permanent)

20

   

Comportement après un nombre défini d’intervalles de clignotement

Le relais est fermé

Le relais est ouvert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?