2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Opération logique OU

Tant que l’« objet logique » a la valeur « 0 », la commutation peut être réalisée comme d’habitude à l’aide de l’adresse de l’« objet commutateur ». Les durées d’éclairage d’escalier réglées continuent d’être observées. La mise sous tension via l’« objet logique » prend effet immédiatement.

Objet Entrée logique

Objet Commutation

Résultat

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Exemple :

Une opération logique OU peut être utilisée pour mettre en œuvre un verrouillage de mise hors tension ou une fonction ON centrale (p. ex. éclairage pour le nettoyage de bâtiments). Si la valeur de l’« objet commutateur » est également réglée localement sur « 1 », le relais reste activé lorsque le verrouillage de mise hors tension est retiré (changement de valeur de l’objet logique de 1 à 0).


Opération logique OU ;
valeur de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus : 0


Opération logique OU ;
valeur de l’objet logique après rétablissement de la tension du bus : 1

L’objet logique est préréglé à la valeur « 1 » après une RÉINITIALISATION. L’actionneur mettra immédiatement la sortie sous tension. La fonction logique OU n’est réinitialisée que par un télégramme « 0 » sur l’objet logique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?