2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Arrêt manuel

Les deux fonctions de durée d’éclairage d’escalier vous permettent d’arrêter prématurément la durée d’éclairage d’escalier. Après réception de la valeur d’objet 0, la sortie est commutée en position non actionnée.


Arrêt manuel = Actif (télégramme « 0 »)


Arrêt manuel = Non actif (télégramme « 0 »)

Un télégramme avec la valeur d’objet 0 n’a aucun effet. La durée d’éclairage d’escalier réglée continue normalement jusqu’à la fin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?