2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Bouton Libérer pour fonctionnement manuel via un objet

La commutation vers la commande de fonctionnement manuel via le Bouton-poussoir manuel n’est possible que si l’objet Bouton Libérer pour fonctionnement manuel via un objet a la valeur « 1 ». Si l’objet a la valeur « 0 », la commutation en fonctionnement manuel est désactivée. Si la commutation est désactivée par un télégramme, l’appareil désactive aussi automatiquement le fonctionnement manuel.

La valeur de l’objet Bouton Libérer pour fonctionnement manuel via un objet peut être paramétrée après le rétablissement de la tension du bus. La valeur « 1 » active le Bouton-poussoir manuel et les sorties peuvent être commandées sur l’appareil. La valeur « 0 » désactive le Bouton-poussoir manuel après le rétablissement de la tension du bus.

Réglages étendus

Réglages fonctionnement manuel

 

Bouton Libérer pour fonctionnement manuel via un objet

Non

 

Oui

Valeur d’objet après rétablissement de la tension du bus

0 (Bouton-poussoir manuel désactivé)

   

1 (Bouton-poussoir manuel activé)

   

Comme avant la coupure de tension du bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?