2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe pour réglages express pour volets roulants

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

55

Sortie maître 1+2 nom du canal

Déplacement en mode manuel

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/fermeture

56

Sortie maître 1+2 nom du canal

Arrêt en mode manuel (volet roulant)

1 bit

Reçu

1.007 étape

57

Sortie maître 1+2 nom du canal

Position hauteur en mode manuel

1 octet

Reçu

5.001 pourcentage (0...100 %)

70

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état hauteur

1 octet

Envoi

5.001 pourcentage (0...100 %)

75

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état déplacement

1 bit

Envoi

1.010 Marche/arrêt

76

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état dernière direction

1 bit

Envoi

1.008 Ouverture/fermeture

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?