2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Informations sur l’appareil

Réglages étendus

Informations sur l’appareil

Lire les informations sur l’appareil

 

Micrologiciel du maître

 
 

Micrologiciel de l’extension 1

 
 

Micrologiciel de l’extension 2

 
 

Disponibilité du maître (jours/heures/min/s)

 

Si vous cliquez sur le bouton Lire les informations sur l’appareil, la version du micrologiciel de chaque appareil s’affiche.

La fonction Disponibilité affiche l’intervalle de temps écoulé depuis la dernière réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?