2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Mode contact normalement ouvert

Les réglages de la Sortie 1 sont décrits ci-après, mais s’appliquent également à toutes les sorties.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1-8 -Commutateur : Commutation

Réglages express pour commutation

 
 

Mode contact

Normalement ouvert

Normalement fermé

Si l’objet commutateur reçoit un télégramme avec la valeur « 0 », le contact est ouvert. Si une valeur de télégramme de « 1 » est reçue, le contact est fermé.

Les réglages « Actionné » et « Non actionné » sont utilisés pour les différents états de commutation des contacts de sortie.

En mode relais « Normalement ouvert » :

  • Actionné = contact fermé

  • Non actionné = contact ouvert


Commutation (mode normalement ouvert)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?