2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement de l’entraînement après la fin de la restriction de déplacement

Si la limitation de la zone de déplacement est déterminée par des valeurs d’objet et qu’une nouvelle valeur d’objet annule une limitation active, vous pouvez refaire fonctionner l’entraînement normalement. Si l’entraînement doit exécuter une action automatique dans ce cas, vous pouvez la définir à l’aide du paramètre suivant :

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Comportement à la fin de la restriction de déplacement

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant restriction déplacement

Accepter la position automatique actuelle

Valeurs à régler :

  • Aucune réaction : l’entraînement reste dans sa position actuelle.

  • Haut : l’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Bas : l’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position comme avant restriction déplacement : l’entraînement revient à la position qu’il avait avant la restriction de déplacement.

  • Accepter la position automatique actuelle : ce réglage n’est utile que si la fonction automatique est active. L’entraînement se déplace vers la dernière position automatique demandée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?