2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Compteur de cycles de commutation

Si vous activez Compteur de cycles de commutation, toutes les actions de commutation d’un relais sont comptées et stockées de manière permanente dans la mémoire. La valeur réelle peut être lue pour chaque relais via un objet de groupe Compteurs de cycles de commutation à 2 octets.

Par défaut, seuls C-Flag et R-Flag sont définis pour éviter un trafic de bus élevé. Le micrologiciel vérifie les compteurs internes de manière cyclique toutes les 10 secondes. Si la valeur change, elle est envoyée via l’objet de groupe.

Vous pouvez lire les valeurs réelles via des objets de groupe. Si vous voulez connaître les valeurs sans les lire, vous devez définir le T-Flag pour l’objet.

Vous devez activer la visibilité des objets de groupe dans « Réglages étendus » pour l’appareil. Vous pouvez activer la visibilité séparément pour chaque appareil (Maître et Extensions).

Réglages étendus

Compteur de cycles de commutation

 

Compteur de cycles de commutation Maître

Désactivé/Activé

 

Compteur de cycles de commutation Extension 1

Désactivé/Activé

 

Compteur de cycles de commutation Extension 2

Désactivé/Activé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?