2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Calibrage

La fonction de calibrage est activée de manière centrale dans l’onglet Réglages généraux pour volets roulants et stores à l’aide du paramètre Calibrage. Si la fonction a été activée globalement, l’objet de groupe suivant est disponible pour tous les canaux, et chaque canal peut utiliser la fonction de calibrage:Objet de groupe pour calibrage.

L’appareil calcule la position actuelle d’un entraînement à partir des durées d’exécution que vous avez définies pour l’entraînement et des commandes de contrôle qu’il exécute. Ce calcul doit être effectué car il n’y a pas de retour d’état de l’entraînement en ce qui concerne sa position. Même si vous avez réglé les durées d’exécution avec une grande précision, la position de hauteur calculée en interne s’écartera légèrement de la position de hauteur réelle après un certain nombre de déplacements. Cela est dû aux tolérances mécaniques et aux conditions météorologiques (fluctuations de température, gel, pluie, etc.).

Le canal de store peut réinitialiser ces écarts au moyen de courses de référence. À cet effet, il déplace l’entraînement en position finale supérieure ou inférieure. Après l’exécution de la course de référence, le calcul interne de la position recommence à partir d’une valeur fixée. Tous les écarts apparus entre-temps sont ainsi éliminés.


NOTE: la fonction de calibrage est particulièrement importante si vous travaillez beaucoup avec des commandes de position et si une précision de positionnement élevée est requise. Si le store est commandé exclusivement à l’aide des fonctions de base et que les commandes de position n’ont pas d’importance, vous n’avez pas besoin de cette fonction.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?