2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement de l’alarme après rétablissement de la tension du bus

Désactivé :
la fonction d’alarme n’est pas activée après un rétablissement de la tension du bus, indépendamment de son état avant la coupure de tension du bus.


Activé :
après un rétablissement de la tension du bus, la fonction d’alarme devient active et la sortie est commutée à l’état que vous avez défini via le paramètre Comportement au début de l’alarme.


Comme avant la coupure de tension du bus :
la fonction d’alarme revient à l’état actif avant la coupure de tension du bus. Si la fonction d’alarme était active, la sortie est commandée par ses réglages dans le paramètre Comportement au début de l’alarme.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?