2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sécurité de l’appareil

Ce paramètre active l’objet de sécurité central.

Pour chaque canal, un paramètre de canal peut être utilisé pour déterminer si et comment ce canal doit répondre à l’objet de sécurité. La valeur d’objet de la fonction de sécurité de l’appareil peut également être réglée.

L’appareil attend ensuite un télégramme d’un expéditeur externe pendant la durée de cycle réglée. Si un tel télégramme n’est pas reçu pendant la durée de surveillance, il est alors possible de décider ce qui doit se produire pour chaque canal.

Commutation :Commutation de la fonction de sécurité

Store : Fonction de sécurité pour stores

Volet roulant : Fonction de sécurité pour volets roulants

Réglages étendus

Sécurité de l’appareil

 
 

Sécurité de l’appareil

Avec valeur d’objet « 1 »

     

Avec valeur d’objet « 0 »

     

Désactivé

   

Surveillance durée de cycle pour objet de sécurité (0 à 255, unité = 1 s, 0 = inactif)

0

Après l’activation de la fonction de sécurité de l’appareil, l’objet de groupe Sécurité apparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?