2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Durées de temporisation de la fonction centrale

Les durées de temporisation pour tous les canaux sont paramétrées dans l’onglet Réglages étendus.

Réglages étendus

Temporisation des fonctions centrales de tous les canaux (0...255, unité = 100 ms)

0

 

Durée entre les fonctions centrales par canal (2 à 255, unité = 100 ms)

5

La fonction centrale a la même priorité que la fonction de commutation normale. La réception d’une nouvelle valeur d’objet via l’objet central a le même effet que la réception d’une nouvelle valeur d’objet pour l’objet commutateur de la sortie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?