2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonctionnement du logiciel ETS

Compétences essentielles pour le fonctionnement d'ETS dans les systèmes KNX

Pour utiliser l'application logicielle ETS, vous devez posséder les compétences suivantes :

  1. Fonctionnement basique de Windows : Il est essentiel de comprendre les règles basiques des programmes d'exploitation sous Windows.

  2. Connaissance du logiciel ETS : Familiarisation avec le logiciel ETS, y compris la manière de naviguer dans son interface et d'utiliser ses fonctions.

  3. Compréhension du système KNX : Connaissance du système KNX, y compris la manière de sélectionner les capteurs et les actionneurs appropriés, de les transférer sur la ligne et de les mettre en service.

  4. Compétences en programmation : Possibilité de programmer le bouton poussoir KNX, ce qui implique le réglage des paramètres, l'attribution d'adresses de groupe et la configuration des fonctions

Réglages des paramètres ETS et aperçu de l'interface utilisateur

Les tableaux comportant l’icône décrivent les réglages de paramètres dans l’ETS.

Dans l’ETS, les paramètres de l’appareil sont ouverts à l’aide de l’onglet Paramètres.

L’interface utilisateur est divisée en 2 sections: Les onglets se trouvent à gauche et les paramètres à droite, avec leurs valeurs.

Les principaux éléments de réglage se trouvent à gauche. Les paramètres spécifiques et leurs réglages de valeur se trouvent à droite.

Réglages étendus

Réglages généraux pour le scénario

 
 

Nom des scénarios :

(Les valeurs sur le bus sont toujours 0 – 63)

Adresse scénario 0 – 63

     

Adresse scénario 1 – 64

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?