2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe de réponse d’état du store/volet roulant

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

70

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état hauteur

1 octet

Envoi

5.001 pourcentage (0...100 %)

71

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état lamelle (store)

1 octet

Envoi

5.001 pourcentage (0...100 %)

75

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état déplacement

1 bit

Envoi

1.010 Marche/arrêt

76

Sortie maître 1+2 nom du canal

Retour d’état dernière direction

1 bit

Envoi

1.008 Ouverture/FERMETURE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?