2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe du mode automatique du volet roulant

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

60

Sortie maître 1+2 nom du canal

Déplacement en mode automatique

1 bit

Reçu

1.008 Ouverture/FERMETURE

61

Sortie maître 1+2 nom du canal

Arrêt en mode automatique (volet roulant)

1 bit

Reçu

1.007 étape

62

Sortie maître 1+2 nom du canal

Position hauteur en mode automatique

1 octet

Reçu

5.001 pourcentage (0...100 %)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?