2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportement du relais après rétablissement de la tension du bus

En cas de rétablissement de la tension du bus, le relais peut adopter un état paramétré.


Réglages possibles :

Actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est fermé ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est ouvert.


Non actionné :
Dans le cas d’un contact normalement ouvert, le relais est ouvert ; dans le cas d’un contact normalement fermé, le relais est fermé.


Comme avant la coupure de tension du bus :
Avec le paramètre « Comme avant la coupure de tension du bus », le relais adopte l’état qui était enregistré dans l’appareil au moment de la coupure de tension du bus. Toutes les commutations manuelles ultérieures sont remplacées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?