2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction de sécurité pour volets roulants

Fonction de sécurité pour stores

La fonction de sécurité globale est activée dans l’onglet Réglages étendus avec le paramètre Sécurité de l’appareil, et les réglages généraux sont paramétrés ici.

Sécurité de l’appareil

Maître / ext. 1/2

Sortie1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Fonction de sécurité

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction de sécurité

Désactivé

Activé

 

Comportement au début de la sécurité

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

 

Position hauteur au début sécurité en %

0 (0-100)

   

Position lamelle au début sécurité en %

0 (0-100)

   

Comportement à la fin de la sécurité

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant la sécurité

Accepter la position automatique actuelle

   

Comportement lors du dépassement du cycle

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

   

Position de hauteur au-delà de la durée de cycle en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?