2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objets de groupe pour compteur de commutations

Si vous activez Compteur de commutations, les objets de groupe pour chaque relais apparaissent dans le dossier d’objets spéciaux Compteur de cycles de commutation.

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

31 – 38

N° sortie maître

Compteur de cycles de commutation

2 octets

Envoie/Lit

Valeur non signée sur 2 octets

39 – 46

N° sortie extension 1

Compteur de cycles de commutation

2 octets

Envoie/Lit

Valeur non signée sur 2 octets

47 – 54

N° sortie extension 2

Compteur de cycles de commutation

2 octets

Envoie/Lit

Valeur non signée sur 2 octets

Par défaut, seuls C-Flag et R-Flag sont définis pour éviter un trafic de bus élevé.

Le micrologiciel vérifie les compteurs internes de manière cyclique toutes les 10 secondes. Si la valeur change, elle est envoyée via l’objet de groupe.

Vous pouvez lire les valeurs réelles via des objets de groupe. Si vous voulez connaître les valeurs sans les lire, vous devez définir le T-Flag pour l’objet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?