2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Réglages fonctionnement manuel

Sur la face avant du maître, il y a un bouton de canal pour chaque canal et une LED jaune correspondante pour indiquer l’état du canal (LED d’état du canal).

En plus des boutons de canal, l’appareil comporte également des boutons de sélection d’appareil (M pour le maître ; E1 pour l’extension 1 ; E2 pour l’extension 2). À l’aide de ces boutons, vous devez d’abord sélectionner l’appareil (maître/extension 1/extension 2) dont vous souhaitez afficher l’état ou que vous souhaitez faire fonctionner. Le fonctionnement manuel est déclenché après un appui sur le Bouton-poussoir manuel puis sur un bouton de canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?