2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité des fonctions pour la commutation

Les priorités globales pour la commutation sont définies ici.

La fonction de sécurité a la priorité maximale.

Les autres priorités peuvent être sélectionnées ici.

Réglages étendus

Réglages généraux pour la commutation

 

Priorité des fonctions

Sécurité > Alarme > Verrouillage/Prio > Tous les autres

   

Sécurité > Verrouillage/Prio > Alarme > Tous les autres

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?