2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Économie d’énergie

Les LED d’état des canaux sur le maître peuvent être éteintes automatiquement après une période comprise entre 1 minute et 255 minutes. De cette façon, vous n’éclairez pas inutilement l’armoire de commande. Appuyer sur un bouton permet de réactiver les LED pendant la durée préréglée.

Réglages étendus

Économie d’énergie

 
 

Les LED de l’appareil peuvent être mises en veille après (0 à 255, unité = 1 min, 0 = toujours allumée).

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?