2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Mode contact normalement fermé

Si l’objet commutateur reçoit un télégramme avec la valeur « 0 », le contact est fermé. Si une valeur de télégramme de « 1 » est reçue, le contact est ouvert. Les réglages « Actionné » et « Non actionné » sont utilisés pour les différents états de commutation des contacts de sortie.

En mode relais Normalement fermé :

  • Actionné = contact ouvert

  • Non actionné = contact fermé


Commutation (mode Normalement fermé)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?