2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Temps de pause avant inversion (pause d’inversion)

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

Store / volet roulant

Réglages express pour stores / volets roulants

 

Commande de stores / volets roulants

 

Temps de pause avant inversion (2 à 255, unité = 100 ms)

5

Si le canal d’un entraînement en cours de déplacement reçoit une commande de déplacement dans le sens opposé, il désactive d’abord les deux relais de sortie pour ce canal.

Avant d’activer le relais pour le nouveau sens de déplacement, il attend pendant le Temps de pause avant inversion réglé.

Le canal observe la pause d’inversion même s’il doit faire tourner les lamelles dans des sens différents lors de l’exécution de deux commandes d’étape (pour stores uniquement).


AVIS
L’entraînement peut être endommagé.
L’entraînement peut être endommagé si les temps de pause sont trop courts. Veillez à vous reporter aux spécifications de la fiche technique du fabricant de l’entraînement lors du réglage des valeurs.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?