2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fonction de sécurité pour stores

La fonction de sécurité globale est activée dans l’onglet Réglages étendus avec le paramètre Sécurité de l’appareil, et les réglages généraux sont paramétrés ici.

Sécurité de l’appareil

L’effet de la fonction de sécurité peut être paramétré ici pour chaque canal. Vous pouvez activer la fonction de sécurité individuellement pour chaque entraînement.

Maître / ext. 1/2

Sortie1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Fonction de sécurité

-Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction de sécurité

Désactivé

Activé

 

Comportement au début de la sécurité

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

 

Position hauteur au début sécurité en %

0 (0-100)

   

Position lamelle au début sécurité en %

0 (0-100)

   

Comportement à la fin de la sécurité

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant la sécurité

Accepter la position automatique actuelle

   

Comportement lors du dépassement du cycle

Aucune réaction

Arrêt

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position

   

Position de hauteur au-delà de la durée de cycle en %

0 (0-100)

   

Position de lamelle au-delà de la durée de cycle en %

0 (0-100)


La fonction de sécurité est activée si l’objet de sécurité reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez définie à l’aide du paramètre Sécurité de l’appareil (Sécurité de l’appareil). Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début de la sécurité.

  • Aucune réaction: Terminer la tâche réelle.

  • Arrêt: L’entraînement reste dans sa position actuelle.

  • Flèche vers le haut: L’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Flèche vers le bas: L’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position: L’entraînement se déplace vers la position définie pour la hauteur et les lamelles (pour stores uniquement).


Si l’objet de sécurité reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, la fonction de sécurité est annulée et le relais de sortie adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin de la sécurité.

  • Aucune réaction: L’entraînement reste dans sa position actuelle.

  • Flèche vers le haut: L’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Flèche vers le bas: L’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position comme avant la sécurité: L’entraînement revient à la position qu’il avait avant le télégramme de sécurité.

  • Accepter la position automatique actuelle: Ce réglage n’est utile que si la fonction automatique est active. L’entraînement se déplace vers la dernière position automatique demandée.


L’appareil attend ensuite un télégramme d’un expéditeur externe pendant la durée de cycle réglée globalement. Si un tel télégramme n’est pas reçu pendant la durée de surveillance, le paramètre Comportement lors du dépassement du cycle est utilisé pour déterminer ce qui doit se produire.

  • Aucune réaction: L’entraînement reste dans sa position actuelle. Blocage pour les nouvelles commandes, mais achèvement de la tâche réelle.

  • Arrêt: Blocage pour les nouvelles commandes, et l’entraînement reste dans sa position actuelle.

  • Flèche vers le haut: L’entraînement se déplace vers la position finale supérieure. Blocage pour les nouvelles commandes.

  • Flèche vers le bas: L’entraînement se déplace vers la position finale inférieure. Blocage pour les nouvelles commandes.

  • Approcher position: L’entraînement se déplace vers la position définie pour la hauteur et les lamelles (pour stores uniquement). Blocage pour les nouvelles commandes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?