2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Définition des fonctions de canal

Chaque sortie peut être commandée en fonction « désactivé », « commutateur », « store » ou « volet roulant ». En fonctionnement « Store » et « Volet roulant », deux sorties sont regroupées pour former un seul canal. Les contacts de sortie des relais sont alors verrouillés électroniquement. Cela signifie que vous ne pouvez pas activer simultanément les deux contacts d’un canal de moteur. Cela s’applique à la commande via télégrammes de bus et au fonctionnement manuel de l’appareil.

AVIS
À vérifier avant la mise en service :
les connexions de charge et l’ordre des appareils (Maître -> Extension 1 -> Extension 2) doivent correspondre à votre programmation ETS.
  • Connectez les moteurs de volets aux canaux de volets spécifiés dans l’ETS.
  • Connectez les charges aux canaux de commutation spécifiés dans l’ETS.
  • Si l’extension est prévue comme extension 1 (E1), connectez-la directement au maître.
  • Si l’extension est prévue comme extension 2 (E2), connectez-la à l’extension 1.
Une extension ne peut pas être mise en service si l’ordre des appareils ne correspond pas à votre programmation dans l’ETS.

Réglages généraux

Fonction de canal pour le maître
 

Sortie 1-8

Désactiver

    Commutateur
     

Volet roulant

     

Store

Après l’activation de l’extension 1

Réglages généraux

Fonction de canal pour l’extension 1
 

Sortie 1-8

Désactiver

    Commutateur
     

Volet roulant

     

Store

Après l’activation de l’extension 2

Réglages généraux

Fonction de canal pour l’extension 2
 

Sortie 1-8

Désactiver

    Commutateur
     

Volet roulant

     

Store

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?